This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 10.2在升级后挂起

Guru**** 2943410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/982252/ccs-10-2-hangs-after-upgrade

主题中讨论的其他器件:CC1310

从10.1升级之后? 到10.2,IDE 无法完全打开。 IDE 开始呈现、然后在 CPU 负载恒定高的情况下变为非活动状态。 我使用的是 Windows 10。 当我打开第二个 CCS 并选择另一个工作区时、第二个 CCS 会成功打开并构建项目。 我只能从任务管理器中停止原始 CCS。 返回到原始工作区使用相同的部分呈现的 IDE 时、无法再次打开工作中的 IDE。日志文件中有多个条目、但所有条目都以相同的行结束(请参阅下文)。

我还卸载并重新安装了10.2,并获得相同的部分无响应 IDE 屏幕。

!Entry org.eclipse.e4.ui.workbench4 0 2021-03-01 11:58:37.696
!渲染时出现消息异常:IDEWindow=org.eclipse.e4.ui.model.ui.basic.impl.TrimedWindowImpl@@41e9f86 (标记:[toplevel、shellRenderized]、contributorURI:platform:/plugin/org.eclipse.ui.workbench)(小工具:shell {org_v10 - rfoned LinkWindowImpedos: rfedos_rfertos.trender.tradower.cs.trender.true.trower.trower.true1.tos.cs.trender.cs.tr.true1.texccs.true.trower.cs.cs.cs.true.trower.cs.true.trender.cs.true1.tos. containerData:空、accessibilityPhrase:空)(标签:空、iconURI:空、工具提示:空、上下文:TrimedWindowImpl (IDEWindow)上下文、变量:[]、x:0、y:0、宽度:1384、 高度:928)
!堆栈0
java.lang.IllegalArgumentException:参数无效
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4701)
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4635)
在 org.eclipse.swt.swt.error (swt.java:4606)
org.eclipse.swt.graphics.GC.setForeground(GC.java:4344)
在 org.eclipse.ui.forms.widgets.Section.OnPaint (Section.Java:384)
在 org.eclipse.ui.forms.widget.ExpandableComposite 复合数据 lambd$0 (ExpandableComposite 复合数据 Java:574)
在 org.eclipse.swt.widgets.TypedListener.handleEvent (TypedListener.Java:234)
org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4175)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1057)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1081)
org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1066)
org.eclipse.swt.widgets.Composite.WM_PAINT(Composite.java:1654)
在 org.eclipse.swt.widget.Control.windowProc (Control.java:4816)
在 org.eclipse.swt.widgets.canvas.windowProc (Canvas.Java:348)
在 org.eclipse.swt.widget.Display.windowProc (Display.java:4827)
org.eclipse.swt.internal.win32.OS.UpdateWindow(Native 方法)
org.eclipse.swt.widgets.Decorations.setVisible(Decorations.java:1312)
org.eclipse.swt.widgets.Shell.setVisible(Shell.java:1958)
在 org.eclipse.swt.widgets.Shell.open (Shell.java:1267)
在 org.eclipse.e4.ui.workbench.renders.SWT.WBWRenderer.postprocess (WBWRenderer.Java:747)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:680)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:768)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.access$0(PartRenderingEngine.java:739)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:733)
org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:717)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1086)
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1049)
org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:660)
org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:559)
在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:154)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:150)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:137)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:107)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:657)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:594)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1465)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    [引用 USER="Mark Spavin">当我打开第二个 CCS 并选择另一个工作区时、第二个工作区会成功打开并构建项目。 我只能从任务管理器中停止原始 CCS。 返回到原始工作区使用相同的部分呈现 IDE 时,无法再次打开工作中的 IDE。

    它听起来像是一个需要 清理的损坏的工作区。 这种情况并不罕见。 无论 CCS 更新与否、我们建议您定期清理工作区。 请尝试对其进行清理并重新导入项目、看看这是否有用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki、这起作用了。