This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C6000-CGT:适用于 C6713的 CCS v3.1 C6000

Guru**** 2947470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/982059/ccs-c6000-cgt-ccs-v3-1-c6000-for-c6713

器件型号:C6000-CGT

工具/软件:Code Composer Studio

专家您好!

我想获取 适用于 C6713的 CCS v3.1 C6000安装包。

但我无法在下面的链接中找到它

software-dl.ti.com/.../ccs_downloads.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beanspower、

    CCSv3.1不可公开下载。  我将向您发送一个朋友请求、我可以通过私人邮件为您提供帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢。 我给您留下了一条私人消息。