This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:调试报告错误

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/997615/tms320c6678-debug-report-errors

器件型号:TMS320C6678

您好,

  在 ccs7.4开发环境中、直接单击"调试"、错误显示在附件1中。 我们使用的 GEL 文件从贵公司的官方网站下载。 我们已检查硬件、并且复位引脚和时钟输入正确。 在这种情况下、可能存在什么问题?

  注意:附件2、3和4是 GEL 文件的照片。

1。

2.

3.

4.

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经解决。这是硬件问题。但是,我们遇到了一个新问题。现在,DDR3初始化失败。您能帮助我们提供mt41j128m16配置的gel文件吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    对延迟回复表示歉意、并感谢您的耐心等待。

    请提供更多信息以查看您的问题。

    在这种情况下、这是您第一次设置 CCS 并尝试创建项目、
    请查看下面提供的 CCS 指南。 它可帮助您成功创建、构建和管理项目、以及连接到 EVM 和调试等
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_getting-started.html

    它是 TMS320C6678定制板还是 C6678 EVM?

    此致

    Shankari