This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可以#39;t 更新编译器工具 CCS 8.3

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/997824/can-t-update-compiler-tools-ccs-8-3

您好!

我已经安装了 CCS 8.3.1.00004 (从 TI 网站上新下载的、以便尝试对我在这里描述的问题进行从头开始修复)、并且需要更新编译器工具。 我已经卸载了我在计算机上知道的每一个其他 TI 应用程序。 我需要更新编译器工具、以便能够使用几年前开发的某些固件。 我还需要让它与特定版本的 CCS 一起工作、原因不在本帖子的讨论范围内。

当我运行"Help">"安装代码生成编译器工具"并选择所有内容(或仅 MSP430内容)时,我一会儿会得到以下错误:

安装项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、操作数=null ->[R]com.ti.cgt.msp430.17.Win32_root 18.1.8、action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.ChmodAction)。
操作 chmod 失败-文件 c:\ti\ccs83\ccsv8\eclipse\downloads\ccs_update_5.5.0.00092.exe 不存在

我从头开始尝试安装。 运气差。 我完全删除了工作区。 运气差。 指定的目录中没有任何内容(尝试更新后保存的包含空0、1和2目录的目录除外)。 我尝试将 CCS 更新为最新版本(帮助>检查更新>执行所有操作)、但仍然有错误、尽管它的变化很小(请查看您是否可以发现差异、尽管我认为它不起作用):

安装项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、操作数=null ->[R]com.ti.cgt.msp430.19.Win32_root 20.2.5、action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.ChmodAction)。
操作 chmod 失败-文件 c:\ti\ccs83\ccsv8\eclipse\downloads\ccs_update_5.5.0.00092.exe 不存在

在执行第二个操作后、指定目录中同时存在 ccs_update_5.5.0.00092.exe 和 ccs_update_8.3.1.00004.exe。 作为 Windows、chmod 没有太大意义、但我对该文件具有读取、修改和执行访问权限。

我的计算机运行 Windows 10、内部版本1703。 我无法禁用防病毒软件,但我可以监视计算机上运行的反恶意软件包(Cylance、Defender),它们不表示在尝试此更新期间正在执行任何操作。 我确定在 c:\ti\ccs831目录中的某个位置有一个日志文件、但我找不到它。 ccsv8\install_logs 中的日志仅提供 CCS 安装/更新的信息、而不是编译器工具的信息、至少是我可以告诉的信息。

任何帮助都是极好的、我已经尝试了! 我应该学习使用 gcc 进行编译吗? CCS 正在扼杀我。 提前感谢。