This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:堆栈使用情况视图:在 OFD ulutility 中不支持调用图(-cg)!

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/996080/codecomposer-stack-usage-view-call-graph--cg-is-not-supported-in-ofd-ultility

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

大家好、  

我有一个项目尝试调试某个项目上的一些奇怪行为、由于某种原因无法查看"堆栈使用情况"。 在"Stack Usage"视图中、我会看到"VFD 实用程序不支持调用图(-CG)!" 而不是通常的图形。  

最初我使用的是 CCS 7.3、但后来在 CCS 10.3上尝试过、结果完全相同。  

这是在一个特定的 MSP430FR5969项目上进行的。 另一种情况下、工作正常。  

是否有人知道该项目可能会出现什么问题?  

提前感谢、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="235794" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/996080/codecomposer-stack-usage-view-call-graph--cg-is-not-supported-in-ofd-ultility ]最初我使用的是 CCS 7.3、但后来在 CCS 10.3上试用了它、结果完全相同。  [/报价]

    在这两个 CCS 版本中、使用哪个版本的编译器来编译工程?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki,抱歉回答很慢!

    在7.3中,我使用的是4.4.5,但我在10.3中找不到它,所以我使用4.4.8。 这样做是为了尽可能减少重复使用旧项目的麻烦。

    编辑:使用4.4.8在7.3中重新编译也不起作用。

    编辑2:在7.3中、如果我更改为较新的编译器版本、它("Stack Usage"视图)会起作用(16.9.4.LTS)、但它会导致各种编译错误、这些错误看起来像是一个噩梦。

    谢谢、  

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    4.4.x 是编译器的旧版本、不支持"Stack Usage"视图。 您需要至少使用编译器的15.x。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您澄清 Ki。 我使用 ROV Classic 查看堆栈使用情况、解决了该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您使用的是 TI-RTOS、那么 ROV 可以在运行时为您提供堆栈使用情况。 可能更有价值。

    Ki