This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是 CGT 中的-c64p_lid_workaround 和-array_alignment=8选项?

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/996931/what-is---c64p_lid_workaround-and---array_alignment-8-option-in-cgt

您好专家、

我想了解 CGT 中--c64p_lid_workaround 和-array_alignment=8选项的用法。  

在检查用户指南但未找到说明后。

请帮您提供一些信息吗?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个选项都没有记录。

    关于--c64p_dma_L1D_workaround…… 请在 OMAP-L138的芯片勘误文档中搜索它。   

    关于--array_alignment=8... 编译器接受此选项。  它似乎没有效果。  我将确认这一点、并返回给您。  在相关备注中... 请了解所有数组始终与8字节边界对齐。   

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项--array_alignment 与许多年前的编译器行为有关。  请勿使用。

    谢谢、此致、

    乔治