This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何扩展执行图的范围?

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/996074/how-to-extend-the-range-of-the-execution-graph

您好!

  下面显示了调试程序时 CCS 中的执行图。  

  执行图显示了37080ms 至38480ms 的时间范围、因此时间范围为1.4s。

  如何扩展时间范围以监控长时间、例如10s。

  谢谢你。