This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装 MSP430编译器19.6时出现 CCS9.3问题

Guru**** 2938590 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/995277/ccs9-3-issue-when-install-msp430-compiler-19-6

问候语...

这就是我在尝试将 MSP 编译器19.6与现有 CCS9.1一起安装时遇到的问题。

供您参考...我已经有另外两个 TI MSP430编译器18和20、我想知道这是否是导致此问题的原因?

我需要安装此版本的编译器、因为导入的工程依赖于它。

感谢你的帮助!

最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    您是否能够安装编译器?  看起来、人们对 Sys-Config 抱怨、该工具主要用于为我们的一些 SimpleLink 产品找出引脚并生成一些配置代码。  我猜测 sysconfig 已使用编译器20进行更新、现在可能会尝试恢复到旧版本、并在某种程度上发生冲突...

    也许您可以在新文件夹中安装一个新的 code composer 实例、并在其中安装所需的编译器?  您必须为不同的编译器打开不同的实例、但我认为它应该起作用。   

    请告诉我。

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    权变措施有效!

    谢谢,度过了一个愉快的周末!

    最小