This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:TIREX 坚持重新安装已安装的软件包

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/995656/codecomposer-tirex-insists-on-re-installing-packages-already-installed

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我目前正在开发 CC3235应用。  我之前安装了 CCS 10.2.0和 SDK 4.40、然后决定更新到 CCS 10.3.0和 SDK 5.10。

我安装了 CCS 10.3.0、编译正常。  我还在其常规位置(C:\TI\simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02)安装了 SDK 5.10。  我想从 SDK 5.10导入 I2C 示例、因此我进入了 TIREX 来执行此操作。  下面是所选的示例:

但是、当我尝试导入它时、TIREX 坚持需要安装一些额外的软件包... 即 SDK 5.10 (已安装)和 SysConfig 1.8.0 (作为 CCS 10.3.0的一部分安装)。

但是、CCS 本身没有发现任何问题、并且可以识别 SDK 5.10和 SysConfig 1.8.0都已安装:

所以... 提供什么?  为什么 TIREX 拒绝识别 SDK 5.10和 SysConfig 1.0.0的安装?

戴维·R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,尽管我在论坛帖子上遇到了麻烦,但就好像我在做这个帖子一样。。。

    我想我只导入一个 SDK 4.40 I2C 示例、因为它应该同样适用于我的目的。  我点击了"SimpleLink CC32xx SDK - 5.10.00.02"旁边的三重点、然后选择了"管理版本"... 现在、它通过魔术看到已安装 v5.10。  现在、TIREX 中的"Software"下的 SDK 旁边有一个带栏和复选标记的灰色圆圈。  我不知道是我做了什么、还是 TIREX 在后台做了什么。  不管怎样、令人沮丧的是、这种情况不会在大门外发生。

    戴维·R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我对这种失望感到抱歉。 可能是 CCS 需要关闭并重新启动、或者 TIREX 没有正确同步。 我会报告这个问题、但我很高兴它开始为您服务。

    此致、

    Sarah