This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320f28022

Guru**** 2836010 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/992551/tms320f28022

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS320F28022

如何使用 uniflah 独立 CMD 行仅计算校验和。  目前我使用验证函数、但我只想计算校验和。 计算检查脚本 如何写入

/***下面是验证脚本***/

@μ s 回波关闭
SETLOCAL ENABLEDELAYEDPANSITION
设置 LOC_PATH=%~DP0
设置 objfile=r15.hex

设置 flash_path=c:\ti\uniflash_4.5.0
!flash_path!\dslite.bat --config=f280049c.ccxml --verify !obpfile! > TI_OUT.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:应春

     您是否已尝试使用-operation "CalculateChecksum?

    如果不起作用、我将把它分配给我们的 CCS 团队。 请告诉我。

    谢谢、此致、
    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi;

         我尝试使用-operation "calculateChecksum、但它无法成功运行。 下面是详细信息  

    @μ s 回波关闭
    SETLOCAL ENABLEDELAYEDPANSITION
    设置 LOC_PATH=%~DP0
    设置 obpfile=3396142.s

    设置 flash_path=c:\ti\uniflash_4.5.0
    !flash_path!\dslite.bat --config=TMS320F28022.ccxml -operation "CalculateChecksum > TI_OUT.log

    /***RESULT:***/

    执行以下命令:
    >"C:\ti\uniflash_4.5.0\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\DebugServer\bin\DSLite" flash -config=TMS320F28022.ccxml -operation "CalculateChecksum (计算校验和)"

    有关更多详细信息和示例、请访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/UniFlash_v4_Quick_Guide#Command_Line_Interface

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:应春

    感谢您的更新。   

    我会将此帖子分配给我们的 CLI 专家以进一步帮助您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="483424" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/992551/tms320f28022/3677229 #3677229"]!flash_path!\dslite.bat --config=TMS320F28022.ccxml -operation "CalculateChecksum > TI_out.log

    而不是"-operation"、而是使用"-b"(或"-before)。

    示例:

    !flash_path!\dslite.bat --config=TMS320F28022.ccxml -b 计算校验和> TI_OUT.log

    谢谢

    Ki