我正在配置接收邮箱、如下所示 :
- 消息 ID: 0x00000003
- 消息 ID 掩码: 0x00000007
- 消息类型:扩展
对于 F2837xD、寄存器窗口显示 CAN_IF2MSK 寄存器的正确值。 请参阅以下屏幕截图。

但 F2838x、寄存器窗口不显示 CAN_IF2MSK 寄存器的正确值。 请参阅以下屏幕截图。

随附的 F2838x 和 F2837xD 图像来自 CCS 10.1。
在 帖子中建议之后、我也使用 CCS 10.2检查了寄存器值。 但 F2838x CAN_IF2Msk 寄存器的值仍然与图像中所示的值相同。
您能否检查并告知我此行为?
谢谢、
Dhanashree