This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 版本10.1.0.00010 wu't debug、MSP430错误"未知器件"

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8210, MSP430FR2100, DRV8210EVM, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/992098/ccs-version-10-1-0-00010-won-t-debug-msp430-error-unknown-device

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:DRV8210MSP430FR2100DRV8210EVMMSP-EXP430FR5969

您好!

我正在使用 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 通过 SBW 对 DRV8210EVM 上的 MSP430FR2100进行编程。 MSP430已从 LaunchPad 上移除、因此仅目标是 DRV8210上的 MSP。 我的同事能够使用较旧版本的 CCS 构建和调试固件。 我能够编译工程、但无法在完全相同的设置下进入调试模式。 我从 DRV8210EVM 产品文件夹下载并导入了固件。 我不断收到错误"Error connecting to the target:unknown device (连接到目标时出错:未知设备)"。

我最近安装了 CCS、因此自从安装此版本以来、我以前没有调试过项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、launchpad 上的 eZFET 可以通过 SBW 调试 MSP430FR2100。 请根据 MSP430F5529 LaunchPad 开发套件(MSP-EXP430F5529LP)用户指南(修订版 D)的第12页"2.2.2eZ-FETlite 板载仿真器"查看 LaunchPad 和 DRV8210EVM 之间的连接 。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    我的连接和硬件应该都是正确的。 我的同事将 USB 插入到了他的计算机中、并且能够以完全相同的设置对 MPS430FR2100进行编程。 对我来说、这表明问题出在我的计算机上的 CCS。

    安装最新的 CCS 时、我是否需要添加或错过了哪些内容?

    我阅读了有关 MSP430 DLL 的一些内容。 是否有方法可以检查是否已安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    请允许我确认您的计算机是否无法识别目标设备(FR2100),但您同事的计算机可以使用同一电路板(MSP-EXP430FR5969+DRV8210EVM)进行调试。 如果是、我不确定此问题的原因。 但我想您可以安装最新版本的 CCS (10.3)并进行尝试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    我尝试了第二个 LaunchPad、并使其能够正常工作。 问题必须出在第一块 LaunchPad 上。 我的同事很有可能就能用它进行编程。

    感谢你的帮助!