This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CC1352和 CC2652 SDK 代码构建需要花费大量时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/995280/codecomposer-cc1352-and-cc2652-sdk-code-building-takes-huge-time

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我使用的是 CCS 10.1.1和 CC1352/2652 SDK、  

来自 CC1352 SDK 或我的定制应用的任何示例应用都需要很长时间才能构建。 在链接时被击中、仅在4-5分钟后返回。

如何缩短链接时间?

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 SDK 构建示例应用时、是否按原样构建? 或者您是否正在修改某些构建选项(如优化)?

    此外、您的机器的规格是什么? 构建控制台中出现了哪些卡住的消息?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    原因是优化级别、默认情况下、SDK 中的示例代码设置为优化级别4。 当代码减少时、链接速度更快。

    此致

    Nikhil