This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在项目上运行'CDT Builder'时出错

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/995270/errors-running-cdt-builder-on-project

大家好、团队、

我需要对使用较旧版本 CCS 制作的某些固件进行更新。 根据团队的说法、在 CCS 版本5.5.0上运行工程时会编译工程、但每当我尝试编译工程时、都会遇到此问题。 我 已经添加了最初用于项目的编译器、但无法将 XCD 工具更新为使用的版本。  

如果有权变措施、我们将不胜感激。 谢谢!

最棒的

Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Issac、您好!

    "NullPointerException (NullPointerException)"是一个非常通用的错误。 我们需要更多详细信息来提供帮助。 您能否在中提供.log 文件 /.metadata?

    此外、要确认您使用的是 CCSv5.5? 构建项目是否需要此旧版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我将通过消息提供.log 文件、但根据团队的说法、他们在尝试在较新版本的 CCS 上处理此项目时遇到了问题。 由于时间紧张,我没有尝试过这种方法,但请告诉我,你是否认为值得一试。

    最棒的

    Isaac