This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 在(显然)从一个位置移动到另一个位置时挂起/冻结

Guru**** 2951230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/994148/ccs-hangs-freeze-when-apparently-moving-from-one-location-to-another

我在一周中的不同时间在家工作和在现场工作。  如果我在家处理某个项目、那么进入工作时 CCS 会在我打开该项目时冻结。  为了纠正这种情况、我创建了一个新的工作区、请从 Git 重新加载我的项目。  然后、当我将计算机带回家并打开新工作区时、CCS 会冻结相同的操作(重复步骤)。  屏幕看起来也有点奇怪、我在启动时包含了 CCS 的屏幕截图。 摆脱这种情况的唯一方法是使用任务管理器来终止 CCS。

因此、我的解决方法是经常使用 Git 进行存档、并在我从一个位置移到另一个位置时创建一个新的工作区。

这种情况每次都不会失败。

Code Composer Studio
版本:10.2.0.00009

操作系统:Windows 10、v.10.0.1086_64/Win32
Java 版本:1.8.0_144

我不记得、但不确定在10.2更新之前发生过这种情况。

屏幕如图所示填充、但 CCS 仅填充一小部分。  请注意右上角的 Windows 控件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我怀疑此问题与 Eclipse 的 Git 插件有关。 我还假设您在家中使用 VPN。  

    下次发生时、您能否在中提供 Eclipse 日志文件 \\.metadata\\.log?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实有一个.log 文件'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实有一个.log 文件'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实有一个.log 文件'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实有一个.log 文件'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sorrye2e.ti.com/.../5277.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的日志。 遗憾的是、那里没有太多有用的信息。  

    下次切换位置时、能否确保在关闭 CCS 之前关闭工作区中的所有 GIT 视图和 GIT 项目? 查看在切换位置并重新打开所有内容后是否可以使用相同的工作区。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是星期四、然后我切换位置。  我会做一个笔记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 澄清:请注意、当我提到"关闭"项目时、我并不意味着您必须将其从工作区中删除。 我指的是工作区中项目的状态(右键单击该项目、然后在上下文菜单中选择关闭该项目的选项):

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#projects

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能与问题有关、也可能与问题无关。  我还注意到、我必须将编译器开关更改为宽松 ANSI (我使用 C11)进行编译。 我不知道之前版本的 CCS 的更新有何变化。  但是、当我从我的存储库加载当前代码和旧代码时、它们都无法正常运行。  如何返回到之前版本的 CCS?  是否有一组更新版本说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个主题上、可能是一个相关问题、我的旧代码自3月以来没有变化、使用更新的编译器进行编译时不再运行。  最明显的问题是 SPI_B 的 DMA 不再正常工作。  我在以下链接中找到了带有 DMA 的参考: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/993701

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="343843" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/994148/ccs-hangs-freeze-when-apparently-moving-from-one-location-to-another/3676068 #3676068">这可能与问题有关,也可能与问题无关。  我还注意到、我必须将编译器开关更改为宽松 ANSI (我使用 C11)进行编译。 我不知道之前版本的 CCS 的更新有何变化。  但是、当我从存储库加载当前代码和旧代码时、其中任何一个都无法正常运行。

    根据您上一个帖子中的注释、似乎编译器版本已更新。 这与 CCS IDE 挂起无关。 我建议为此启动一个新的线程、以便编译器专家可以对此进行调查。