This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:查找较旧的 MS-DOS TMS340 / TMS34020 COFF 编译器/汇编器/连接器(GSPLNK.EXE、用于 AXX 的 PREASM.EXE 等)

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/995179/compiler-looking-for-older-ms-dos-tms340-tms34020-coff-compiler-assembler-linker-gsplnk-exe-preasm-exe-for-axx-and-others

您好!

对于 TMS340上的一个较旧项目、我正在寻找编译器和工具套件的(非常古老) MS-DOS 安装磁盘。

(这随 Opus Make 和 GSPAR、GSPLNK 和 PREASM.EXE 等其他工具一起提供。)

有人知道从哪里获得这种信息吗? 我到处都看不到,找不到在线存档的副本来下载和完成项目:)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、它不再可用。  我检查了最早的存档、这些存档会很长时间返回、但这些工具还没有提供。

    谢谢、此致

    乔治