This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSv7.2能否在 Windows 10上运行

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/994542/can-ccsv7-2-run-on-windows-10

您好!

CCSv7.2能否在 Windows 10上运行?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Windows 10 Pro 64位 PC 上运行了 CCS 7.2.0.00013安装程序、安装程序将 Windows 10识别为支持的安装程序、安装成功。

    注意到"Resource Explorer"和"Resource Explorer Classic "无法显示、但尚未进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。