This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。

Guru**** 2530180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/994117/cs_dap_0-error-initializing-emulator-error--260-0x0-an-attempt-to-connect-to-the-xds110-failed

你好! 按下"调试"按钮时、我收到此错误消息。 我正在读取 XDS110调试探针、但我不知道解决方案是否在那里。 我应该如何开始解决这个问题? 谢谢!!

CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以了解相关说明。 (仿真包9.1.0.00001)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否运行 xdsdfu 实用程序以查看它是否检测到您的 XDS110探针?

    在命令窗口中、浏览至: /ccs/ccs_base/common/uscif/xds110

    然后运行以下命令:

    xdsdfu -e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 我一直浏览到 xds110的路径,然后运行命令:

    paolalondono@MacBook-Pro xds110 % xdsdfu -e

    zsh:未找到命令:xdsdfu

    我是否应该键入任何不同的内容来使用 MacOS 运行该命令?

    @MacBook-Pro xds110 %
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Mac 上、您应该使用:

    /xdsdfu -e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 设备固件升级实用程序

    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。  保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    找到0个器件。

    它没有找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的 Mac 甚至无法检测到探针。 问题可能是很多。 您是否使用 launchpad 或独立探头? 如果是 launchpad、哪一个?

    您是否有权访问 Windows 计算机? 如果您在 Windows 上尝试此问题、则调试此问题会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 MSP 432 LaunchPad。 我刚刚将 USB 插入 Windows 计算机、它说:您连接到此计算机的最后一个 USB 设备出现故障、Windows 无法识别它。

    我还尝试了另一条 USB 电缆、但该电缆未解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Windows PC 上、您在设备管理器中看到了什么?

    是否出现 XDS110? 您看到 的内容是否与 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/images/XDS110_StellarisDFU.png 类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我转到设备管理器时、会显示"Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)(未知的 USB 设备(设备描述符请求失败)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是很好。 您在 Windows PC 上安装了哪个版本的 CCS? 我假设您在 Windows 上使用 xdsdfu 实用程序获得相同的结果吗? 您能否拍摄 LaunchPad 的照片并将其发布? 我只想检查您的跳线设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、CCS 是10、最后一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我没有意识到它是 TIRSKL-EVM 的一部分。 是否可以断开 LaunchPad 与套件其余部分的连接并尝试独立使用它?