This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电路5.5.

Guru**** 2939040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/994178/ccs5-5

CCS5.5尝试将断点的操作从"保持暂停"更改为"从文件读取数据"、它不起作用。

但它适用于 CCS4.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CCSv5.5非常旧、不再受支持。 您希望使用 CCSv5.5有什么特殊原因吗? 如果不是、我建议您更新为更新版。

    谢谢

    Ki