This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误#10010:链接期间遇到错误;

Guru**** 2525580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/993429/error-10010-errors-encountered-during-linking

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

大家好、TI 大家庭成员

首先、我祝您健康愉快、

我真的需要帮助、错误和警告、如下所示、

错误#10198-D:中没有连接输入段
警告#10202-D:未找到合适的入口点;设置为0
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"C:\Users\A\D\A\N\M\deneme09042021Test.out"
进程退出,代码为:1 (错误)。

我对这些东西不是很满意、您能简单解释一下吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此诊断...

    [引用 userid="483843" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/993429/error-10010-errors-encountered-during-linking 错误#10198-D:中没有链接输入段

    (笑声) 通常意味着没有目标文件作为链接器的输入提供。  

     您构建的是哪款 TI 器件?  最好从该器件的软件开发套件示例开始。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的是 msp430g2553、同时 MSP430软件开发套件的示例也很好用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着您已解决了您在第一个帖子中描述的问题?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     No,我没有解决这个问题。

    这是日志的某些部分、如下所示、


    "C:\users\berkant.alabas \workspace_v8\adana\lnk_msp430g2553.cmd"、第96行:错误#10099-D:
    程序将不能放入可用的内存中。 定位失败
    对于“.text”大小为0x658a 的段。 可用存储器范围:
    闪存大小:0x3fde 未使用:0x39a6最大空洞:0x39a6
    "C:\users\berkant.alabas \workspace_v8\adana\lnk_msp430g2553.cmd"、第90行:错误#10099-D:
    程序将不能放入可用的内存中。 带对齐的照射行程放置
    “.bss”段大小为0xa90失败。 可用存储器范围:
    RAM 大小:0x200未使用:0x0最大空洞:0x0
    "C:\users\berkant.alabas \workspace_v8\adana\lnk_msp430g2553.cmd"、第91行:错误#10099-D:
    程序将不能放入可用的内存中。 带对齐的照射行程放置
    “.data”段大小为0x22a 失败。 可用存储器范围:
    RAM 大小:0x200未使用:0x0最大空洞:0x0
    "C:\users\berkant.alabas \workspace_v8\adana\lnk_msp430g2553.cmd"、第93行:错误#10099-D:
    程序将不能放入可用的内存中。 带对齐的照射行程放置
    “.sysmem”大小为0x200的段失败。 可用存储器范围:
    RAM 大小:0x200未使用:0x0最大空洞:0x0
    "C:\users\berkant.alabas \workspace_v8\adana\lnk_msp430g2553.cmd"、第100行:错误#10099-D:
    程序将不能放入可用的内存中。 带对齐的照射行程放置
    “.cio”大小为0x120的段失败。 可用存储器范围:
    RAM 大小:0x200未使用:0x0最大空洞:0x0
    错误#10010:链接期间遇到错误;
    "C:\users\berkant.alabas \workspace_v8\.cpptest\adana\unit-data\curry_tubf
    179707\adanaTest.out"未构建

    我认为问题是堆和堆栈的大小。 堆和堆栈的默认值为80、我需要至少1.5K 的堆和4K 堆栈、然后我尝试将其更改为1.5k 和4K、但在构建后、我得到了相同的错误。 你有什么想法。

    谢谢、

    此致、

    BA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的程序对于此设备来说似乎太大。  例如...

    [引用 userid="483843" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/993429/error-10010-errors-encountered-during-linking/3671310 #3671310"]"C:\Users\berkant.alabas \workspace_v8\adana\lnk_msp430g2553.cmd"、第96行:错误#10099-D:
    程序将不能放入可用的内存中。 定位失败
    对于“.text”大小为0x658a 的段。 可用存储器范围:
    闪存大小:0x3fde 未使用:0x39a6最大空洞:0x39a6[/引用]

    text 段保存您的所有代码、即0x658a 字节。  闪存存储器的总容量为0x3fde 字节。

    另一个实例...  

    [引用 userid="483843" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/993429/error-10010-errors-encountered-during-linking/3671310 #3671310"]"C:\Users\berkant.alabas \workspace_v8\adana\lnk_msp430g2553.cmd"、第90行:错误#10099-D:
    程序将不能放入可用的内存中。 带对齐的照射行程放置
    “.bss”段大小为0xa90失败。 可用存储器范围:
    RAM 大小:0x200未使用:0x0最大空洞:0x0[/引用]

    .bss 段保存全局变量、即0xa90字节。  RAM 的总量为0x200字节。  它完全由一个或多个其他段使用。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我的目标不合适。对吧?

    再次感谢、

    此致、

    -BERKANT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为你是对的。  也就是说、我不是为您的应用选择最佳器件的专家。  我建议您在 MSP430器件论坛中开始有关该主题的新话题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    此致、

    -Berkant