This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 code composer 3.3中禁用项目窗口

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/993554/project-window-disabled-in-code-composer-3-3

你(们)好。

       我正在使用 Code Composer 3.3、但不知怎么说、项目选项卡现在已禁用、不允许我加载任何项目。 "Files"视图中也缺少项目文件夹。 我在网上看了一下、但看不到重置视图的方法。

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    不确定您所说的"禁用"是什么意思。 您能否访问"Project -> Open"菜单项?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

         不能、除了"Source Control"选项和"Recent Project Files"选项之外、整个下拉列表被禁用。 如果我加载最近的项目文件、它不会将文件等添加到侧栏窗口中

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑项目服务器 dll 在某种程度上未注册。 您使用的 Windows 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一台 XP 计算机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试从 DOS 命令窗口显式注册项目管理器组件:

    regsvr32. cc \bin\projsvr.dll

    请注意、您需要对您的 PC 拥有管理员权限。 我假设您在 XP 上运行 CCSv3.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

         这就是诀窍! 感谢您对此做出的快速响应。

    Rob