尊敬的 TI:
我有一个紧急问题、我的主板解串器是 DS90UB960、串行器是 DS90UB935、传感器是 AR0234、1920*1080、FPS 是30fps、 SOC 只有一个摄像头(有一个 DS90UB953);
我想生成帧同步信号(FrameSync)、以便它可以生成摄像头图像、我可以看到 DS90UB960数据表中有关 FrameSync 操作的信息、因此我将寄存器配置为960和953左右、但我发现配置失败。
然后我打印解串器和串行器的寄存器、并添加解串器和串行器的配置、那么 TI 能帮我解决这个问题吗?
#解 串器960配置、0x30表示解串器960
i2cset -y 3 0x30 0x01 0x01
i2cset -y 3 0x30 0x02 0x3e
i2cset -y 3 0x30 0x0c 0xab
i2cset -y 3 0x30 0x4c 0x01
i2cset -y 3 0x30 0x58 0x5e
i2cset -y 3 0x30 0x5c 0x84
i2cset -y 3 0x30 0x5d 0x84
i2cset -y 3 0x30 0x65 0x84
i2cset -y 3 0x30 0x6d 0x7c
i2cset -y 3 0x30 0x70 0x1E
i2cset -y 3 0x30 0x32 0x01
i2cset -y 3 0x30 0x21 0x83
i2cset -y 3 0x30 0x33 0x23
i2cset -y 3 0x30 0x1f 0x02
i2cset -y 3 0x30 0xb9 0x1f
#解串器960帧同步
i2cset -y 3 0x30 0x4c 0x01
i2cset -y 3 0x30 0x6e 0x8a
i2cset -y 3 0x30 0x10 0x91
i2cset -y 3 0x30 0x58 0x5e
i2cset -y 3 0x30 0x19 0x15
i2cset -y 3 0x30 0x1a 0xb3
i2cset -y 3 0x30 0x1b 0xc3
i2cset -y 3 0x30 0x1c 0x50
i2cset -y 3 0x30 0x18 0x01
#serializer 953 configure、0x42表示串行器953
i2cset -y 3 0x42 0x02 0x13
i2cset -y 3 0x42 0x0E 0x10
i2cset -y 3 0x42 0x0D 0x10