This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] n´t 正在构建、但它将负载为1 μ A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/991325/project-is-building-but-it-won-t-load

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我一直在使用 Code Composer Studio 时遇到问题、主要是因为编程不是我的选择。 n´t、CCS 将调试我的项目、它将编译并达到以下目标:

但是、当我右键单击以连接到目标时、它将加载我之前在 Launchpad 上调试的任何项目。
有人能帮我解决这个问题吗? 我以前n´t 过此错误、但我没有修复它(我可以修复它)、而是不得不重做整个项目。


n´t:它将调试其他项目、但我不想从头开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查您的"自动运行和启动选项"、查看是否为您的项目禁用了"在调试器启动时连接到目标"选项

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以正常工作、但现在项目不会打印到控制台或 PuTTY 等终端(SysConfig 中没有任何更改)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="480890" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/991325/project-is-building-but-it-won-t-load/3661626 #3661626"]但现在该项目不会打印到控制台或 PuTTY 等终端(SysConfig 中没有任何更改)

    此问题更具体针对器件/应用。 我建议在蓝牙论坛中针对此问题开始新的主题。

    谢谢

    Ki