Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig请参阅之前的帖子、其中用户 Amit Ashara 在 pinmux 工具中发布了有用的附加项。 SysConfig 工具为何不支持此功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Joey、
今天、芯片图片实际上只是显示了引脚的使用情况。 有关详细信息、您可以将鼠标放在引脚上、它将向您显示更多详细信息。 在 SysConfig 中、大多数情况下所做的是软件配置、而软件配置又要求解析引脚。 即、根据器件的不同、您可以添加和配置软件堆栈、该堆栈会添加一个或多个驱动程序、进而使用1个或多个外设。 TM4C 较旧、没有这种复杂程度、但其他较新的器件也是如此。
您会在哪里显示标签?您会显示什么?
我想这将不得不因封装而异。 在 BGA 封装上没有空间。 对于下面的前2个示例、您将无法在内部显示、因为这会重叠、但您可以在外部执行一些操作。 你展示什么? 可能是您配置的需要使用引脚的项目。
F28388D

TM4C1294

TDA4