This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 CCS 中折叠 CoE

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/991090/collapse-coes-in-ccs

您好!

与 IAR 或 VSCODE 类似、CCS 编辑器中是否有折叠代码的方法? 或者 TI 是否要在新版本中添加此功能?  我相信这对于开发人员来说是一个非常有用的功能、大多数编程编辑器都支持这一功能。  

谢谢、

TL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="374098" URL"~/support/tools/ccs/f/code-composer-studio-forum/991090/collapse-coes-in-ccs "] CCS 编辑器中是否有任何方法可以折叠代码?

    对于 CCS 10.2.0使用的 Eclipse 版本、已经能够启用代码折叠。

    在 Windows -> Preferences (Windows ->首选项)下、首先选择对话框底部的 Show advanced settings (显示高级设置):

    在 C/C++-> Editor ->折叠下、您可以启用代码折叠、并设置代码折叠区域的选项:

    启用折叠后、重新启动 CCS、使其在工作区中已打开的编辑器上生效。

    在边距中有"-"和"+"符号以关闭/打开折叠:

    如果您将鼠标悬停在代码折叠区域的边距中的"+"上、则弹出窗口会显示折叠代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!