This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果仅使用--binary 选项、则 v20.2.4中的 armhex 可能会创建不正确的二进制输出、而不会填充孔洞

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/990959/armhex-from-v20-2-4-can-create-incorrect-binary-output-without-filling-holes-if-just-the---binary-option-is-used

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

随附的 TM4C1294NCPDT 示例创建了初始化段、其中包含孔洞、因为使用了放置在特定地址的段:

$ ~/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/bin/armofd --xml TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out | ~/ti/ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-05.01.00.11/cg_xml/bin/sectti 
Reading from stdin ...

************************************************************
REPORT FOR FILE: TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out
************************************************************
                Name : Size (dec)  Size (hex)  Type   Load Addr   Run Addr
-------------------- : ----------  ----------  ----   ----------  ----------
            .intvecs :        520  0x00000208  DATA   0x00000000  0x00000000
               .text :         68  0x00000044  CODE   0x00000208  0x00000208
              .stack :        512  0x00000200  UDATA  0x20000000  0x20000000
  .TI.bound:CHECKSUM :          2  0x00000002  DATA   0x000f0000  0x000f0000

------------------------------------------------------------
Totals by section type
------------------------------------------------------------
  Uninitialized Data :        512  0x00000200
    Initialized Data :        522  0x0000020a
                Code :         68  0x00000044

 由于存在漏洞、预期的二进制文件大小为0xF0002 =  983042。

随附的示例有两种生成二进制输出文件的方法:

  1. 使用 TI ARM v20.2.4编译器中的 armobjcopy 的编译后规则
  2. 来自  TI ARM  v20.2.4编译器的 armhex、使用 CCS Build -> Arm Hex Utility 下的 CCS 工程属性进行配置。 唯一设置的选项是输出格式(设置为--binary)和输出文件名(--outfile)。

CCS 编译控制台的完整输出、包括创建二进制输出文件的两种方法:

**** Build of configuration Debug for project TM4C1294NCPDT_fixed_checksum ****

/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/utils/bin/gmake -k -j 12 all -O 
 
Building file: "../main.c"
Invoking: Arm Compiler
"/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="/home/mr_halfword/workspace_v10/TM4C1294NCPDT_fixed_checksum" --include_path="/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/include" --define=ccs="ccs" --define=PART_TM4C1294NCPDT -g --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --asm_listing --preproc_with_compile --preproc_dependency="main.d_raw"  "../main.c"
Finished building: "../main.c"
 
Building file: "../tm4c1294ncpdt_startup_ccs.c"
Invoking: Arm Compiler
"/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="/home/mr_halfword/workspace_v10/TM4C1294NCPDT_fixed_checksum" --include_path="/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/include" --define=ccs="ccs" --define=PART_TM4C1294NCPDT -g --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --asm_listing --preproc_with_compile --preproc_dependency="tm4c1294ncpdt_startup_ccs.d_raw"  "../tm4c1294ncpdt_startup_ccs.c"
Finished building: "../tm4c1294ncpdt_startup_ccs.c"
 
Building target: "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out"
Invoking: Arm Linker
"/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --define=ccs="ccs" --define=PART_TM4C1294NCPDT -g --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --abi=eabi --asm_listing -z -m"TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.map" --heap_size=0 --stack_size=512 -i"/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/lib" -i"/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/include" --reread_libs --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="TM4C1294NCPDT_fixed_checksum_linkInfo.xml" --rom_model -o "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out" "./main.obj" "./tm4c1294ncpdt_startup_ccs.obj" "../tm4c1294ncpdt.cmd"  -llibc.a 
<Linking>
Finished building target: "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out"
 
Building files: "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out"
Invoking: Arm Hex Utility
"/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/bin/armhex" --diag_wrap=off --binary -o "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.armhex_bin"  "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out" 
Translating to Binary format...
   "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out" .intvecs ==> .intvecs
   "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out" .text ==> .text
   "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out" .TI.bound:CHECKSUM ==> .TI.bound:CHECKSUM
Finished building: "TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out"
 
Create binary file
/home/mr_halfword/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.4.LTS/bin/armobjcopy -O binary TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.out TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.objcopy_bin
 

**** Build Finished ****

生成的二进制文件的大小为:

$ ls -l *bin*
-rw-rw-r-- 1 mr_halfword mr_halfword    590 Apr  2 10:15 TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.armhex_bin
-rw-rw-r-- 1 mr_halfword mr_halfword 983042 Apr  2 10:15 TM4C1294NCPDT_fixed_checksum.objcopy_bin

由 armobjcopy 创建的二进制文件具有预期的大小。

但是、armhex 创建的二进制文件只是所有已初始化段的总大小。 即、不是有效的二进制文件、因为已排除 了已初始化段之间的空洞。 在 这种情况下、通过结合使用--binary 和--image 以及 ROMS 指令来查看 ARM 汇编语言工具 v20.2.0.LTS 用户指南、可以创建有效的二进制文件。

仅使用--binary 选项会导致输出文件不包含已初始化段之间的孔洞的 armhex 中是否存在错误?

e2e.ti.com/.../TM4C1294NCPDT_5F00_fixed_5F00_checksum.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    正确的做法是、armhex 不会自动填充存储器空间中的孔洞。 简单的解决方案是使用链接器填充空间、方法是在存储器规格中添加"填充"。 这也会使.out 文件变得大。 更复杂的解决方案是您引用的、使用-image 与 A ROMS 指令。

    MEMORY
    {
        FLASH (RX) : origin = 0x00000000, length = 0x00100000, fill = 0xffffffff
        SRAM (RWX) : origin = 0x20000000, length = 0x00040000
    }