This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UniFlash 6.3.0.3193:验证 CPU2会首先阻止 CPU1验证

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1013810/uniflash-6-3-0-3193-verifying-cpu2-first-stops-cpu1-from-verifying

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我有一个用于 LAUNCHXL-F8379D 的双 CPU 项目、该项目单独运行。 我已经刷写了 CPU。

重新启动 UniFlash 后、两个 CPU 上的验证都成功、但只有当我按照 CPU1和 CPU2的顺序进行验证时才会成功。

如果按照 CPU2和 CPU1的顺序进行验证、则不会执行后者。 验证程序窗口会非常非常短暂地闪烁、但没有任何有意义的操作、并且没有控制台输入。 重现问题的步骤如下:

启动 UniFlash

验证 CPU1:确定

验证 CPU2:确定

验证 CPU1:确定

验证 CPU2:确定

重新启动 UniFlash

验证 CPU2:确定

验证 CPU1:无意义的验证,无控制台条目。

验证 CPU2:确定

验证 CPU1:无意义的验证,无控制台条目。

验证 CPU2:确定

重新启动前的日志:

[29/06/2021 08:37:47][INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[29/06/2021 08:37:48][info] C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。
[29/06/2021 08:37:51][成功] C28xx_CPU1:W:/Build/OBC_CPU1/CPU1_FLASH/OBC_CPU1.hex 的程序验证成功
[29/06/2021 08:37:54][INFO_C28xx_CPU2:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[29/06/2021 08:37:54][Info] C28xx_CPU2:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。
[29/06/2021 08:37:55][成功] C28xx_CPU2:W:/Build/OBC_CPU2/CPU2_FLASH/OBC_CPU2.hex 的程序验证成功
[29/06/2021 08:38:03][成功] C28xx_CPU1:W:/Build/OBC_CPU1/CPU1_FLASH/OBC_CPU1.hex 的程序验证成功
[29/06/2021 08:38:08][成功] C28xx_CPU2:W:/Build/OBC_CPU2/CPU2_FLASH/OBC_CPU2.hex 的程序验证成功

重新启动后的日志:

[29/06/2021 08:49:03][INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[29/06/2021 08:49:04][INFO_C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。
[29/06/2021 08:49:04][INFO_C28xx_CPU2:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[29/06/2021 08:49:04][INFO_C28xx_CPU2:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。
[29/06/2021 08:49:05][成功] C28xx_CPU2:W:/Build/OBC_CPU2/CPU2_FLASH/OBC_CPU2.hex 的程序验证成功
[29/06/2021 08:49:16][成功] C28xx_CPU2:W:/Build/OBC_CPU2/CPU2_FLASH/OBC_CPU2.hex 的程序验证成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    如另一个线程中所建议的那样、请尝试重置并查看这是否有用。  如果没有、请告诉我。

    我将在不显示任何操作状态的控制台上提交一个 TT。  谢谢你。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    谢谢你。 我已经尝试过各种复位、但没有结果。 有时在查询后重置操作下不显示任何内容:

    您希望我何时执行上述序列中的复位以及在 CPU1或 CPU2 Focus 上查询复位选项是否会有所不同?

    请列出按钮按压的确切顺序。

    如果有问题、我可以制作屏幕视频。

    Kier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier、

    感谢您的尝试。

    您是否尝试了 CPU1或 CPU2上的复位操作查询?  我昨天在 CPU1上尝试过、并成功重置它。

    我将其分配给了我们的 CCS 团队、以进一步帮助您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、

    我可以重现这种情况。 在 CPU1之前加载/刷写 CPU2时也会出现此问题。 按下按钮时、似乎根本没有触发操作(对于 CPU1)

    我为此提交了一个错误。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10427

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Ki。