This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 新建项目创建问题

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1013246/new-project-creation-problem

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

我按照 Bob 昨天的建议添加了项目文件并尝试对其进行调试时、收到以下错误消息"无法为'/RemoteSystemsTempFiles'.G 写入元数据:\NewCCS8\Workspace1\.metadata\.plugins\org.eclipse.core.resources\.projects\RemoteSystemsTempFiles\.markers.snap (在被拒绝访问之前) 我必须复制 project0下的 RemoteSystemsTempFiles,并添加一个.launches 文件(在更改要在文件中启动的文件名后)。 我想向您(Bob)发送压缩的项目、但这个网站非常复杂、我找不到如何回复您的建议。 单击"答复"打开了一个新页面、无法键入任何内容。 我想、您必须提供一种创建 TT 并关注讨论的简单方法。 目前,它远远不能对客户有用!!!! 我不记得此页面是如何打开的、但下面是我所说的寡妇 -开始写此消息(或 TT)仍在该页面上。 在这里、我可以发送项目、以便 Bob 能够分析它的错误。 在不久的将来、我必须创建许多项目、我希望告诉我问题是什么、我创建此项目时出错了什么。 感谢 Bob 的建议、我想我遵循了您的意见。 此时我不知道我犯了什么错误。 感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../project0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾听到您遇到问题。 您使用的是什么硬件? 它是 EK-TM4C1294XL launchpad 吗? 您使用的是哪个版本的 Code Composer Studio? 当前版本是  10.3.1.00003。您尝试使用的编译器是 TI 还是 GCC?

    我尝试将 project0.zip 文件导入 CCS、但不会导入。  

    如果您已经安装 了 TivaWare v2.2.0.295并具有 CCS 10.3、则可以通过这种方式启动新项目。

    1.启动 CCS 并输入要创建的新目录的路径以用作工作区

    2.使用"File"->"Import"导入 project0,然后选择"Code Composer Studio"、"CCS Projects"->"Next"

    现在、假设您有 EK-TM4C1294XL launchpad、请浏览到"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\EK-tm4c1294xl\project0"、然后找到"Select Folder"

    选择"完成"

    在 CCS 的"Project Explorer"窗口中展开"project0"目录。 右键单击文件"target_config.ccxml"并选择"Set as active Configuration"和/或"Set as default Configuration"。

    现在、如果您将 EK-TM4C1294XL 板通过 USB 电缆连接到"Debug"端口(板的右侧)、您可以编译代码并通过单击下面以黄色突出显示的小错误图标将其编程到器件中:

    如果您的硬件不同、其中的一些步骤会发生变化。 请告诉我情况是否如此。