请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM您好,
我将 Code Composer Studio 与 TM4C123GH6PM 微控制器配合使用,并且需要为文件、类型、函数生成自动注释模板。 等等
我该怎么做?
我尝试了 Eclox 插件
并尝试了代码样式 CCS 配置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我将 Code Composer Studio 与 TM4C123GH6PM 微控制器配合使用,并且需要为文件、类型、函数生成自动注释模板。 等等
我该怎么做?
我尝试了 Eclox 插件
并尝试了代码样式 CCS 配置
嗯、我有函数
u_int32 crc32_calc( u_int8 *data, // pointer to the first byte of data u_int32 data_len, // length of the data in bytes u_int32 crc // initial value of linear feedback shift register (LFSR). // If CRC calculation processes partly, then 'lfsr_init' must be // equal to CRC calculated on previous stage. For instance: // crc = crc32_calc(data, 2, crc_init); // crc = crc32_calc(data+2, 4, crc); // crc = crc32_calc(data+6, 1, crc); )
如果我键入/**,则返回我的模板如下所示
/** * * @param data * @param data_len * @param crc * @return */
嗯、虽然列出了所有参数、但它没有名称和简短的标签。 这可能是 Eclox 开发人员如何设置模板内容的问题。
TI 对此不会提供太多帮助。 我唯一能找到的是下面的屏幕截图、其中显示了一些用于控制某些设置的选项。 查看 GitHub 报告、 自上次发布 Eclox 以来已经有一段时间了、但问题区域似乎有一些活动。
https://github.com/anb0s/eclox/issues