This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 某些开发人员似乎没有正确地将路径名中的空格转义。 如何解决?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1012056/it-appears-some-developer-did-not-properly-escape-spaces-in-path-name-how-to-resolve

IM 使用此 URL https://dev.ti.com/tirex/wizard for cloud composer studio IDE。 此链接对我在 Linux 上不起作用。  在 Windows 10上、它也会失败。  有什么关于如何解决此问题的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  我通过安装对话框"获取更多帮助"或其他内容找到了此文档。

    它将带您进入建议检查8.3文件名快捷方式的页面。

    最初、当我在 CLI 中运行以下命令以检查功能支持时、它会显示为已禁用。

    c;]]> fsutil 8dot3name 查询

    所包含的参考说明执行此操作并重新引导

    C:> fsutil Behavior set disable8dot3 0

    然后、我卸载了扩展和部分安装云代理。

    但是、尽管现在显示支持该功能、但问题仍然存在。

    例如、状态为1、现在为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于 Windows、这与禁用短文件支持时看到的消息类似。

    有关这一点的更多信息、请参阅疑难解答。   https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ti_cloud_agent.html#Troubleshooting

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看起来我们的答复已被交叉参考、您会发现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不奏效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反复安装和重新引导后,删除控制面板的添加/删除软件组件中的组件,启用8.3快捷方式,甚至使用任务管理器终止它完成安装的 node.js 32位 exe。  我能够在 Windows 盒上使用 code composer studio 云。