This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:编译在早期 CCS 版本中创建的工程时、CCS 版本验证器未显示错误或警告

Guru**** 2932190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1010234/codecomposer-ccs-version-validator-not-showing-error-or-warning-when-building-a-project-created-in-a-previous-ccs-version

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我希望确保工程始终使用相同的 CCS 版本进行编译。

我已经在 CCS 10.1.0中创建了一个项目。 我将 CCS 版本更新为10.2.0.00009。 我将 Code Composer Studio 版本验证选项更改为"错误"

然后、我将项目发送到仅全新安装 CCS 10.3.1的编译机器

当我在具有10.3.1版本的编译机器中编译工程时、我不会收到任何与 CCS 版本相关的错误或警告。

应在何处显示?

非常感谢、

Álvaro μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CCS 版本的验证器的工作方式是、如果所使用的 CCS 版本早于最初为其创建的版本、则会生成错误。 如果 CCS 版本较新、则不会生成错误。

    因此、如果导入到10.0.0等较旧的 CCS 版本、则创建并启用了验证器的 CCS 工程会生成错误。 但是、如果导入到10.3.0等更新版本的 CCS、则不会生成错误。

    通常情况下、使用较旧的 CCS 版本而使用较新的 CCS 版本的问题不仅没有问题、而且经常被鼓励。 在您的情况下、如果要确保 CCS 版本完全匹配、验证器不支持该版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ki