This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 10.3 macOS High Sierra、调试器初始化错误... liblzma.5.dylib 提供6.0.0版

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1009553/ccs-10-3-macos-high-sierra-debugger-initialization-error-liblzma-5-dylib-provides-version-6-0-0

macOS 10.13.6 High Sierra 上新安装的 CCS 10.3.1.00003、CCS 没有较旧版本。

当我尝试启动调试器时、我总是会遇到此调试器初始化错误:

我找不到 任何与 CCS 相关的此错误的说明。  有人对尝试什么有任何想法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我以前从未在 CCS 中看到过这个问题。 您是否安装了 homebrew?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    此 Mac 未 安装 homebrew 、但 它具有 macports。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在系统上的 liblzma.5.dylib 上运行 otool 并发布结果?

    您的 Mac 上是否有任何其他版本的 liblzma.5.dylib?