This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何从命令行获取编译器和 SDK 版本?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1007564/codecomposer-how-can-i-get-the-compiler-and-sdk-version-from-command-line

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

您好!

我正在使用 Code Composer Studio 10.1.0和 20.2.1.LTS 编译器版本准备连续集成流水线、我希望它通过检查以下内容来确保所有开发人员使用相同的工具来生成 FW 映像:

-编译器的版本

- SDK 版本

是否有命令从命令行获取这两个值、或者我是否应该解析包含这两个值的.ccsproject 文件?

非常感谢、

Álvaro μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试使用以下命令:

    /ccs/eclipse/eclipsec -nosplash -data -application com.ti.ccstudio.apps.inspect -ccs.projects:externalResources

    以上命令适用于 Windows。 如果在 Linux 上、请调用'eclipse'而不是'eclipsec'。 如果在 macOS 上、请调用'CCStudio'。

    此命令应提供项目的所有依赖项。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463982" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1007564/codecomposer-how-can-i-get-the-compiler-and-sdk-version-from-command-line "]我正在使用 Code Composer Studio 10.1.0和 20.2.1.LTS 编译器版本准备连续集成流水线,我希望它通过检查确保所有开发人员使用相同的工具来生成 FW 映像

     也许 Build Properties 中的 Validator 可用于强制每个开发者使用工具版本、而不是检查每个开发者使用的工具版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特、我想我将使用此选项并保存解析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我配置了编译验证器、但无法查看存储此更改的代码编写器文件。 我看到版本显示在.ccsproject 文件中、但不显示验证器选项、当我更改此选项时、此文件和.cproject 文件也不会更改。

    此配置存储在哪个文件中? 它是否存储在.jxbrowser-data 或.metadata 文件夹中的工作区级别?

    之所以需要这样做、是为了了解 Validator 的工作原理、并能够与开发团队的其他成员共享此配置、将其推入我们存储项目的存储库中。

    非常感谢您的参与、

    Álvaro μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="463982" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1007564/codecomposer-how-can-i-get-the-compiler-and-sdk-version-from-command-line/3727186 #3727186")此配置存储在哪个文件中? 它是否存储在工作区级别的.jxbrowser-data 或.metadata 文件夹中?[/quot]

    它实际上位于.settings 文件夹中。 将生成一个名为"com.ti.ccstudio.project.core.prefs"的文件、其中包含这些设置

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ki。 我可以看到。

    我的.ccsproject 文件有问题、当我更改工程编译属性中的编译器版本时、.ccsproject 文件不会更新到新版本、我始终会看到创建工程时它具有的原始版本。

    我刚刚测试了从 Resource Explorer 导入空项目的过程。

    ccsproject 文件是否应该显示当前配置的编译器版本?

    P.D:(我应该就该主题开始新的问题、还是可以在此处继续?)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463982" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1007564/codecomposer-how-can-i-get-the-compiler-and-sdk-version-from-command-line/3728534 #3728534"]是否应将.ccsproject 文件显示当前配置的编译器版本?

    它实际上显示了原始项目设置。 所做的任何更改实际上都将反映在.cproject 中。

    [引用 userid="463982" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1007564/codecomposer-how-can-i-get-the-compiler-and-sdk-version-from-command-line/3728534 #3728534"] P.D:(我应该开始有关此主题的新问题,还是可以在此处继续?)

    将来、如果问题与原始主题不相关、请启动新主题。

    谢谢

    Ki