This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在运行 Big Sur 的 Mac 上使用 CCS 10.3.1降低性能

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1008889/slow-performance-using-ccs-10-3-1-on-a-mac-running-big-sur

自从升级到 Big sur 以来、我的 macbook Pro 2018的调试速度一直很慢、 因为我获取了一个运行 OSX 10.15.7和 CCS 10.1.1的5年旧 macbook Pro、调试期间的性能明显更快。  表达式窗口每秒更新一次。  在我较新的计算机上、每5秒 或更糟。

我尝试了另一个 Macbook Pro 更新为 Big Sur、该机器的性能也很糟糕。  我是否可以做或检查以提高性能?

此致、

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔

    在上大苏尔时、我们看到了一些绩效问题。  在 Mac 和 Mac 之间、影响有很大差异。  奇怪的是、性能最慢的人是在较新的专业技术上。  

    打开寄存器视图并看到大量寄存器最具影响。  对于我来说、我看到进入函数时、即调用栈发生变化时的最大滞后。  CCSv10.4 (~7月2日)在大苏尔的性能方面有了一些改进、但尚未完全解决。  我们正在使用 CCSv11 (OCT)进行 Eclipse 和 Java 升级、升级到正式支持 Big Sur 的版本。  这样可以解决 GUI 问题、例如调整视图大小、我希望它也能帮助解决性能问题。

    此致、

    John