This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 6.1.3编译器:标识符#39;有效字符

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1008208/ccs-6-1-3-compiler-identifiers-significant-characters

您好!

为了使代码 MISRA 兼容、我需要知道 Code Composer Studio 编译器是否对 标识符的有效字符数有限制。 例如、如果限制为31、 则下一行将不符合要求:

UINT_32 global_variable_with _long_name 1x;//首次使用*/

UINT_32 global_variable_with long_name 1年;//不兼容*/

由于我的应用程序工作正常、我想不存在这样的限制、 但我想确定最终是否存在高限制。

感谢你的帮助、

Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463959" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1008208/ccs-6-1-3-compiler-identifiers-significant-characters "]我需要知道 Code Composer Studio 编译器对 标识符的有效字符数是否有限制。

    编译器的最新版本不会施加任何限制。  如果有任何问题、请告诉我 编译器的版本、我将专门检查该版本。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编译器的版本为:TI v15.12.1.LTS。

    谢谢、

    Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="463959" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1008208/ccs-6-1-3-compiler-identifiers-significant-characters/3726640 #3726640"]编译器的版本为:TI v15.12.1.LTS。[/quot]

    此版本的编译器对标识符中的有效字符数不施加限制。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的合作、

    此致、

    Sonia