This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composer Studio 10.3.1/macOS Big Sur 11.2显示问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1008827/code-composer-studio-10-3-1-macos-big-sur-11-2-display-issues

自从   将我的操作系统升级到 macOS Big Sur 后、我一直注意到 Code Composer Studio 10.3.1 (目前为10.3.1.00003)上的许多显示问题。 (我目前在 11.2.3上)

*我无法移动制表符

*调整窗口大小时,文本会失真

*问题、建议、搜索等窗口不更新。 窗口完全空、直到我开始单击窗口内部

*当跳转到函数定义或文件中的新位置时,屏幕将不会更新,直到我滚动或“手动”导致屏幕更新。

*即使键入文本、更新速度也非常慢

这款处理器采用配备齐全的 Intel iMac (Retina 5K、27英寸、2020)、具有40GB RAM。

这似乎是一个基于 Eclipse 的错误(https://bugs.eclipse.org/bugs/show_bug.cgi?id=567615)、但它们也显示为已在2020年12月修复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个已知问题、将通过 CCS 11解决(计划在今年秋天发布)。 有关更多详细信息、请参阅以下内容:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/978513/eclipse-macos

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您链接的帖子上次更新时间为3个月前、显示"CCSv11.0看起来像六月。  通过 CCSv11、我们将挑选一个新的 Eclipse 和 JRE、它应该有助于解决大苏尔问题。"

    它看起来是否像 CCSv11.0被延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是11.0已延迟。 10.4.0取代了夏季发布。 10.4.0将没有解决 Big Sur 问题所需的新 Eclipse 和 JRE、因此您仍需要等待 CCS 11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这使得工作非常困难。 您知道我是否可以通过任何方法自行更新 CCS 中的 Eclipse (以及 JRE)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="143280" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1008827/code-composer-studio-10-3-1-macos-big-sur-11-2-display-issues/3727808 #3727808"]您是否知道我是否可以通过任何方法自行更新 CCS 中的 Eclipse (以及 JRE)?

    很抱歉、但不支持。