This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 路径变量消失

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1007816/ccs-path-variable-disappears

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我使用的是 CCS 10.2。 我想向 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries 添加路径变量、并在 C2000Ware 更新时使其可移植。

我添加了以下路径变量...

com_TI_C2000WARE_software_package_library_path =${com_TI_C2000WARE_software_package_install_DIR]/libraries

...然后单击应用并关闭。

如果我返回到同一对话框、则新的路径变量已消失。 有人知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进一步测试之后、看起来是:

    C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_LIBRAY_PATH 不会被删除

    com_TI_C2000WARE_software_package_library_path 已删除

    我猜 COM_TI 是保留前缀、但为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、

    只要检测到新封装、CCS就 会自动生成并保持 COM_TI 前缀。 因此、如果您安装了 C2000Ware 或相关 SDK、您应该会看到、这些自动识别产品的路径应该在 General -> Products 下的项目属性中可见。 CCS 将自动管理项目中包含的产品、并使用位于为 CCS 找到的目录中的产品。  

    因此、为了使您的应用适应未来的需要、您需要使用现有变量定义路径变量。 对于变量名称、我建议不要使用 COM_TI 对其进行前缀。 这样、当安装新产品时、您可以转到项目产品选项卡并选择新包。 这将自动更改项目中的引用。

    所有已安装的产品均可在 Windows -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products 中查看。 我相信 COM_TI 路径变量  

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    非常感谢您提供的信息。

    Kier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kier、

    感谢您的反馈。

    此致、

    Ozino