This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C 未连接到 TI Cloud Agent

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1007124/launchxl-f280049c-not-connecting-to-ti-cloud-agent

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CTMS320F280049C

您好!

我的客户正在尝试将 LAUNCHXL-F280049C 板 与 TI 云 GUI 配合使用。 dev.ti.com 会检测到该板、但在启动 GUI 时会出现以下错误:

COM3:115200配置调试服务器时出错:error=无法连接到 TMS320F280049C 器件:请拔下硬件插头、然后将其插回并重试

拔下插头和重新插拔不起任何作用。 重新启动计算机不执行任何操作。 更改为其他 USB 端口不起任何作用。 重新安装 TI Cloud Agent 不起任何作用。 尝试 不同的浏览器(Firefox 而不是 Chrome)不起任何作用。

我们启用了日志、但在启动 GUI 并看到此错误时没有创建日志。 在 dev.ti.com 上检测到电路板时、日志已正确创建。

谢谢、
Matthew Guibord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    当您在启动 GUI 时说您得到这一点时、您的意思是什么?  您是从库运行 GUI 演示、还是将项目从 Resource Explorer 导入到 CCS Cloud?  您是否在 dev.ti.com 上运行项目向导?  如果您使用的是示例、您能告诉我哪一个、以便我可以尝试一下。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是从库中启动的名为"Contacter_Driver_BoosterPack_GUI"版本1.0.1的 GUI。

    我能够 从计算机运行电路板和 GUI、但我在尝试中也看到了此错误。 随机走了、但客户没那么幸运。

    谢谢、
    Matt Guibord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我有 F280049C LaunchPad、但我没有此 BoosterPack、因此我无法对 GUI 执行太多操作。

    如果我看一下该应用、它看起来像是使用板载 XDS110来刷写特定的映像、然后使用串行连接在目标程序 和 GUI 之间进行通信。

    我连接正常。  唯一的问题是正确设置串行端口。

    我确实遇到了与他们相同的错误、但是为此、我必须插入完全不同的非 C2000 LaunchPad。  如果我这么做、那么我会得到

    他们是否可以插入多个 LaunchPad?

    他们是否能够将 F280049C 示例导入 CCS Cloud 并正常加载?  要查看调试代理是否正确安装、需要进行测试。

    下面是他们可以执行的测试。 这有点复杂、因为大多数示例都是针对 controlCARD 设置的、controlCARD 具有 XDS100、而不是 LaunchPad 上的 XDS110。

    1) 1)在 dev.ti.com 上点击按钮以在线创建项目

    希望它能够检测到电路板

    然后单击"下一步"。  在右上角的筛选框中键入 LED、然后选择列出的第一个示例。  LED_ex1_blinky

    点击右侧的导入按钮、将该项目导入 CCS Cloud

    展开 targetConfigs 文件夹并打开两个文件。  然后复制 TMS320F280049C_LaunchPad.ccxml 文件的内容并将其粘贴到 TMS320F280049C.ccxml 文件中。   

    我们必须这样做、因为示例设置为将 controlCARD 与 XDS100配合使用、LaunchPad 具有 XDS110。

    完成此操作后、保存文件、然后单击"Debug"。   

    调试会话是否正确启动?

    如果是、则在调试代理运行时与电路板的连接良好。

    之后、我将关闭 CCS Cloud 并再次尝试 GUI。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我自己可以让它工作、但客户没有。 他收到了以下弹出窗口、与 使用 GUI 时看到的内容类似。  

    此外 、底部的状态日志中显示了以下文本:

    谢谢、
    Matt Guibord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您是否安装了 CCS? 如果是、我希望您运行 CCS 附带的 JTAG 连接测试实用程序:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMCrhRy9n80ZsUrBFVdo1Q__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我们今天尝试通过 CCS 进行连接、  并且在尝试运行程序时也遇到了问题。 但是、目标配置中的"测试连接"顺利通过。 我给了他我的设置、 他的计算机上的工作正常。 我们会将其结论为电路板损坏、因为它也会在我的计算机上出现故障。 感谢你的帮助。

    此致、
    Matt Guibord