This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] •TIVATM C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1002113/tivatm-c-series-tm4c123g-launchpad-evaluation-kit-ek-tm4c123gxl

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

早上好、  

 我刚刚下载并安装了 Code Composer Studio、我想连接  

  • TIVATM C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL  

但我不能。 您能帮我,给我一些关于这方面的建议,以及我如何连接它和使它正常工作吗?

种类此致,

Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    您还需要下载 TivaWare、其中我们提供了许多有关此 LaunchPad 的示例。 从[ 安装路径]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\blinky 之类的简单闪烁开始

    您可能还需要用于 ICDI 接口的 USB 驱动程序、您可以在此处获取这些驱动程序 :https://www.ti.com/tool/STELLARIS_ICDI_DRIVERS

    如果 Windows 无法识别您的设备,请下载这些设备并手动安装它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Windows 无法识别您的设备,请下载这些设备并手动安装它们”

    你能解释一下你的意思,因为我不能完全理解吗?

    我怎么能把洛达降下 ,从哪里呢??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    我在之前的帖子中提供了下载链接。

    如果 Windows 无法识别设备、则在设备管理器中、您将有一个无法识别的 USB 设备。 如果是这种情况、您应该可以通过右键单击让 Windows 为其安装驱动程序。 然后、它将提供一个弹出窗口、要求自动查找或手动搜索它们。 选择手动搜索并将 Windows 指向下载的 USB 驱动程序。