This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何启用 C++?

Guru**** 2934250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1004159/codecomposer-how-do-i-enable-c

器件型号:CODECOMPOSER

您好 TI!

我正在对一个非常简单的 C++类进行编程、但 CCS 向我显示此错误:"class" is undefined。

如何在 CCS 中启用 C++以便对课程进行编程和编译?

非常感谢。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪款处理器?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我的处理器是 simplelink CC1352、CC2652……

    我确实通过.cpp 更改了所有文件.c、并且该构建符合我的课程要求。  

    请、是否有其他提示或建议?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的主题发送给 Simplelink 团队。 如果您在一天左右的时间内没有收到回复、请对该主题执行 Ping 操作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SimpleLink CC13x2/CC26x2 SDK 不支持 C++。 您可以尝试使用 C++编译文件、在大多数情况下、该程序可以运行、但这不是我们已经测试或推荐的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 此致!