Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D我将 CCS 10.2.0.00009用于 TMS320F28379D、并且能够使用 ROMS 指令生成单个令人满意的十六进制文件。
但是、我希望能够在同一构建中为不同的重新编程用例生成不同的十六进制文件。 例如、我需要包含扇区 A 和 B 的十六进制文件和仅包含扇区 B 的另一个十六进制文件
以下示例成功、我获取 FLASH_Sector_A_AND_B.hex:
..\CPU1_FLASH_STANDALONE\OBC_CPU1.out
--intel
--image
ROMS
{
FLASH_SECTOR_A_AND_B: org = 0x80000, len = 0x4000, romwidth = 16, fill = 0xFFFF
files = { FLASH_SECTOR_A_AND_B.hex }
}
但是、如果我需要另一个只包含 FLASHB 的十六进制文件:
..\CPU1_FLASH_STANDALONE\OBC_CPU1.out
--intel
--image
ROMS
{
FLASH_SECTOR_A_AND_B: org = 0x80000, len = 0x4000, romwidth = 16, fill = 0xFFFF
files = { FLASH_SECTOR_A_AND_B.hex }
FLASH_SECTOR_B: org = 0x82000, len = 0x2000, romwidth = 16, fill = 0xFFFF
files = { FLASH_SECTOR_B.hex }
}
我得到以下错误:
错误:内存范围"flash_sector_a_and_B"和"flash_sector_B"顺序错误
我认为密码错误消息告诉我第一条指令与第二条指令的地址空间重叠、因此不允许这样做。 考虑到这一点、是否可以使用不同的指令两次运行 hex2000实用程序、以便获取两个 hex 文件?
谢谢你。