This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UniFlash 6.2.0.3059 INTELHEX Export 生成一个零字节文件

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1002861/uniflash-6-2-0-3059-intelhex-export-produces-a-zero-byte-file

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DUNIFLASH

使用内存浏览器从0x80000 (扇区0)读取闪存

然后单击 Export 并选择 INTELHEX format:

生成后、控制台确认导出了具有8192个字节的文件:

但是、实际的十六进制文件的长度为0字节。

请注意、等效的二进制文件包含一些数据。 Intel hex exporter 中似乎存在错误。 流水线中是否有修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     使用的是什么器件以及什么连接类型(调试探针)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好。 我通过 XDS100v2 FTDI USB 在其 LaunchPad 上使用 TMS320F28379D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我可以使用 UniFlash 6.2.0重现此问题。 但是、它似乎可以与 UniFlash 6.3.0配合使用。 您可以尝试一下该版本吗?

    请注意、在 UniFlash 6.3.0中、当指定存储器范围时、会提供起始地址和结束地址。 这不同于6.2.0中提供了起始地址和长度的部分。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ki。 6.3.0似乎可以正常工作。

    请注意、我首先尝试解决问题的方法之一是转到"设置"->"更新"->"检查更新"。 在版本6.2.0上、它报告"无可用更新"、我现在看到这是不正确的。 此检查在6.2.0上出现故障、我无法检查6.3.0上是否已修复、直到出现6.4.0。

    我是否应该针对此问题单独提出一个帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="479799" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1002861/uniflash-6-2-0-3059-intelhex-export-produces-a-zero-byte-file/3707556 #3707556"]我是否应该针对此问题单独发布帖子?

    是的、如果可以、那就太棒了。 谢谢