您好!
我在脚本控制台中使用 Java 脚本运行各种调试和测试方案。 但我在使用脚本将焦点从一个处理器更改为另一个处理器时遇到了问题。 例如、我可以使用 debug_session_1_target.connect()连接到 F28375D Delfino 双核处理器的内核1、其中 debug_Session_1与 CPU1关联。 然后、我加载符号、设置断点并运行到该断点。 此时、我要使用脚本将焦点更改为内核2/CPU2、以便我也可以在那里加载符号并启动它运行(通过脚本)。 但当我转到加载符号时、它会将这些符号加载到核心1/CPU1、因为焦点仍然在那里。 如何使用 Java Scripting 将 Debug 窗口中的焦点从 CPU1更改为 CPU2。 通过脚本执行 debug_session_2.target.connect()不起作用。 它连接到处理器、但仍专注于 CPU1。 在脚本编写之外、我会右键单击 CPU2并选择连接目标。 但我需要通过自动脚本执行所有这些操作。
此致、
Robert