CCS 4.10.36断点问题:软件断点不起作用、只允许使用一个硬件断点。 这是此 CCS 版本的限制吗? 请告诉我们设置断点的解决方案。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS 4.10.36断点问题:软件断点不起作用、只允许使用一个硬件断点。 这是此 CCS 版本的限制吗? 请告诉我们设置断点的解决方案。

Baba、
我认为 F240只有2个硬件断点。 需要注意的一点 是、Code Composer 可以在 CIO 标签上放置一个、也可以在程序退出处放置一个。 在较新的工具中、您可以禁用它。 我无法在我的任何机器上运行这些旧工具、但我相信也有调试器设置。 如果您确实禁用这些断点、则应该能够再启用1个断点。
此 器件上的是0x87D 闪存还是 RAM? 如果它 是闪存 、则 Code Composer 将无法设置软件断点。 根据 GEL 中是否正确设置了存储器映射、它可能只需尝试设置它、然后在验证断点是否存在时会失败。
我不太熟悉 F240编程、但查看 GEL 文件、有时该地址看起来像是 RAM、有时是闪存。 假设您的器件是 F240、我假设这是闪存、因此软件断点将失败。
GEL_MapAdd (0x00000、0x4000、1、1);/*微处理器(RAM)*/
/* GEL_MapAdd (0x00000、0x4000、1、0);*//* Microcomputer (ROM)*/
此致、
John