This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法在断点上设置跳过计数

Guru**** 2929260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1002918/codecomposer-cannot-set-skip-count-on-a-breakpoint

器件型号:CODECOMPOSER

我正在运行 CCS 10.3.1.00003、与 MSP EXP430FR5994开发板通信。

我在循环内的 NOP 指令上设置了单个断点。

我想将其跳过计数设置为100、但似乎不需要。  我已经尝试了很多东西:

  • -重新加载代码,在 main()的入口点停止,然后尝试设置跳过计数。
  • -运行代码至断点,然后尝试设置跳过计数。
  • -至少运行过断点一次、然后尝试设置跳过计数

(笑声) 但在每种情况下、跳过计数都保持为0。  当我说"设置跳过计数"时、我的过程是:

  1. 右键单击断点视图中的断点、该视图会显示上下文菜单
  2. 选择"Breakpoint Properties"
  3. 选择"跳过计数"的属性
  4. 单击[Edit property](编辑属性)
  5. 将0更改为100
  6. 单击[Apply and Save](应用并保存)

但跳过计数保持为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在中键入此内容时、我偶然发现了解决方案:

    单击[Edit property](编辑属性)并输入新的跳过计数(上面的步骤4和5)后、您必须键入[ENTER](或为我们的其余部分返回)。

    然后、新的跳过计数将采用。