This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 显示调试模式之外的寄存器窗口

Guru**** 2934030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1002821/showing-register-window-outside-of-debug-mode

大家好

我想知道是否可以在不调试目标的情况下访问 Code Composer Studio 中的"Registers"视图? "Registers"视图提供了所有寄存器和相关位字段的良好概述、我认为在编写代码时访问该视图很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在"Edit"视图中打开"Registers"视图、但如果没有活动的调试会话、则该视图将为空。  因此、实现这一目的的唯一方法是在编写代码时保持调试会话。  然后、您可以具有如下所示的内容:

    在这里、我处于"Edit"视图、但我在左下方打开了"Registers"视图。  基本上、我不会终止调试会话、而是单击右上角的按钮返回到编辑视图。

    如果您不希望调试器连接并在调试视图中"断开连接"、则可以进一步执行此操作。  这会使调试器保持运行状态、但会停止轮询目标。  这意味着您不会在寄存器视图中看到值、但它仍会显示寄存器。

    若要断开连接、调试视图中有一个如下所示的按钮:

    如果您重新构建应用程序并仍保持连接、CCS 将询问您是否要重新加载程序。

    此致、

    John