This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Code Composure Studio 自动名称检测功能详细信息

Guru**** 2934030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1001783/code-composure-studio-auto-name-detection-features-details

尊敬的团队:

在键入函数名称或宏或任何 API 名称时执行自动名称检测。 许多基于 Eclipse 的编译器都具有此功能。  

此功能是否在最新的 CCS 中更新? 如果有、请共享设置路径启用。

此致、

Dnyanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dnyanesh、

    Code Composer Studio 中的代码完成(内容辅助)应默认开启。  它的选项有点隐藏。  如果您转至 Preferences 对话框(Windows/Linux 上的 Window 菜单、macOS 上的应用程序菜单)、单击对话框底部的 Show advanced settings (显示高级设置)、则选项如下:

    它不适合您吗?   如果是、您使用的是哪个版本的 CCS?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    我使用的是 CCS9.2.0、编译器版本为20.1。 我可以在 您的路径中找到设置。 但可以理解我需要启用什么设置和哪个复选框。 请参考该快照以供您参考。

    我希望您能理解我的问题、 我尝试上传 STM32Cubeide SNAP、但无法上传。

    我在 CCS 中查找此功能设置。 如果您不清楚我的问题、请告诉我。

    此致、

    Dnyanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dnyanesh、

    CCS 中已启用内容辅助。  请注意、编译器版本无关紧要、因为该功能是 Eclipse IDE 的一部分、而不是编译器。

    在键入属于项目一部分的函数的名称时、您应该能够按 CTRL-Space 并查看可能的完成情况:

    类似地、在打开括号并按 CTRL-Space 键时、应显示自动参数信息。

    您能否告诉我您使用的设备,以便我可以设置一个小测试来确定正在进行的操作。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的建议、意见和支持。 现在它运行得非常好。 这解决了我的问题。

    此致、

    Dnyanesh