This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS "调试配置"共享

Guru**** 2935000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/999329/ccstudio-ccs-debug-configuration-sharing

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375D

我使用 CCS8.2进行开发。

我们目前正在使用 TortoiseSVN 与我们的团队共享资源。
创建最新环境时、使用 CCS 和启动签出环境
我在我的环境中通过选择[Project]->[Import CCS Projects...]创建了它。
元数据不会共享。

在上述过程中、"Debug Configuration"设置是一个个人设置、不是共享的。
由于设置多个项目很困难、是否有办法在小组之间共享"调试配置"?

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gouki、

    您将 CCS 用于什么器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    它用于开发微控制器"TMS320F28375D"。
    使用了两种类型的 JTAG。
     德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针
     德州仪器 XDS2xx USB 调试探针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guoki 您好、

    我将您的查询路由至 C2000团队进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您提到设置调试配置时、是否引用了目标配置文件? 您将需要为团队使用的不同调试器创建单独的目标配置文件。 然后、每个用户将选择一个目标配置并在调试之前将其设置为活动状态。

    下面是有关设置调试配置的常见问题解答: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html

    我将向 CCS 团队提出这个问题、以获得进一步的支持

    -Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ozino。 很抱歉迟到了。

    我想使用 SVN 与我的团队分享的是调试配置、而不是目标配置。

    我已经共享了目标配置、
    调试配置不能共享。

    从 SVN 中签出后、根据设置自动导入和目标、但每次都需要重新配置调试配置。

    我希望大家都能分享这一点、因为不是每个人都知道详细的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道。 我将继续并将此论坛帖子转发给 Code Composer 团队以进行进一步评论。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gouki、

    每个团队成员是否会将项目文件放在同一位置?  我提出的原因是调试配置(.launch)文件具有.out 文件的绝对路径。  如果团队成员都将文件签出到同一路径、则共享.launch 应该是可以的

    调试配置保存在.launches 文件夹中并具有.launch 扩展名

    但是、它们具有.out 的绝对路径:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    通过更改您提供的文件的绝对路径、
    似乎可以在另一个环境中接管该地址。

    我们将通过创建批次并更改内容来使用它。
    谢谢您的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gouki、

    我们将在未来研究如何取代这条绝对路径。  今天、如果用户使用变量指定路径、我们将存储绝对路径。  相反、我们可以存储变量(通常是项目位置)、然后文件将更具可共享性。

    此致、

    John