This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM64 GP EVM CCS 测试

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1000987/am64-gp-evm-ccs-test

遵循 API_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html

我 已完成 SOC 初始化步骤、但 无法连接 DMSC_Cortex_M3_0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的问题、我们将很快回复您。  您能否提供有关您所处位置的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.3.0.00058)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在执行哪种 SOC 初始化方法? 闪存、SD 卡还是 CCS 脚本?

    您能否分享 EVM 处于哪种引导模式?

    在运行 load_dmsc 脚本作为测试后、您应该能够连接到 M3内核。 运行脚本后、您应该会在 CCS 脚本控制台中看到以下输出。 请尝试运行此程序并共享您的输出吗?

    js:> loadJSFile C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_07_03_00_19\tools\ccs_load\am64x\load_dmsc.js
    Connecting to DMSC_Cortex_M3_0!
    Fill R5F ATCM memory...
    Writing While(1) for R5F
    Loading DMSC Firmware ... C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_07_03_00_19//source/drivers/sciclient/soc/am64x/sysfw.bin
    DMSC Firmware Load Done...
    DMSC Firmware run starting now...
    Connecting to MCU Cortex_R5_0!
     Main Boot Mode is 112
    Disable MCU Timer for ROM clean up
    Running Async
    Running the board configuration initialization from R5!
    Happy Debugging!!

    此致、
    Sahin