您好!
我目前正在使用以下.c 代码将这些符号放入段特征中。
#pragma DATA_SECTION (PADDING, "CHARACTERISTICS")const uint16_T PADDING = 0xFFFFU;#pragma DATA_SECTION (DUMMY_CHARACTERISTIC_C, "CHARACTERISTICS")const uint16_T DUMMY_CHARACTERISTIC_C = 1U;
除了为每个符号编写一个#pragma DATA_SECTION、这种乏味的特性外、我的代码最终将自动编码、我怀疑我将能够为每个符号自动插入#pragma。
是否有等效的方法可以在 CCS 中执行以下操作?
#pragma section "CHARACTERISTICS"
/* Auto code start. */
const uint16_T PADDING = 0xFFFFU;
const uint16_T DUMMY_CHARACTERISTIC_C = 1U;
/* Auto code end */
#pragma section
换言之、只需一个手动插入的 pragma 便可为数百个符号添加书签。
非常感谢。